Other Parts Discussed in Thread: UC2845A
尊敬的支持成员:
我的客户使用了 UC2845A。
(__LW_AT__电路配置)
采用使用 UC2845A FB 端子的偏置绕组反馈系统。
2.5V 通过分压电阻器从输入侧的偏置绕组输入到 FB 引脚。
FB 端子是误差放大器的反相输入端子、因此始终为2.5V。
通过使用 FB 控制偏置绕组电压、
因此、次级输出稳定。
我有疑问。
(__LW_AT__问题)
问题1.
此时、如果 FB 端子的电压变为2.5V 或更高、则由于误差放大器的输出端子(= COMP 端子)降至 GND、控制 IC 将关闭。
此行为是否有问题?
问题2.
如果出现 Q1现象、是否可用作过压保护电路、在偏置绕组电压由于某种原因变为过压且 FB 引脚电压变为2.5V 或更高时关闭控制 IC?
最恰当的考虑。
Bob Lee。