This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A:UCC2845A 对 FB 端子引脚有疑问?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833893/uc2845a-ucc2845a-question-about-fb-terminal-pin

器件型号:UC2845A

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 UC2845A。


(__LW_AT__电路配置)
采用使用 UC2845A FB 端子的偏置绕组反馈系统。

2.5V 通过分压电阻器从输入侧的偏置绕组输入到 FB 引脚。

FB 端子是误差放大器的反相输入端子、因此始终为2.5V。
通过使用 FB 控制偏置绕组电压、
因此、次级输出稳定。

我有疑问。

(__LW_AT__问题)
问题1.
此时、如果 FB 端子的电压变为2.5V 或更高、则由于误差放大器的输出端子(= COMP 端子)降至 GND、控制 IC 将关闭。
此行为是否有问题?


问题2.
如果出现 Q1现象、是否可用作过压保护电路、在偏置绕组电压由于某种原因变为过压且 FB 引脚电压变为2.5V 或更高时关闭控制 IC?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    是的、如果 FB 引脚上的电压远高于2.5V 且 COMP 引脚输出低电平 GND、PWM 将终止。  因此、 可以  将其理解 为 防止输出过压的过压保护电路。

    此致、Teng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng Feng:

    非常感谢您的回复。
    我回复我的客户您的答案。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。