您好!
以下是一个问题:
当前仅提供3.3V 测试电压、SDA (TPS23861)的信号电平始终为低电平、因此我们无法通过 i2c 总线访问它。
复位和关断均为高电平。
您能就此提出一些想法吗?
PS:您能否为我展示 SDA/SCL 的正确波形以供参考?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Tongfu、
您是否为 Vpwr 供电? TPS23861需要 Vpwr 和 VDD 都能正常工作。 您还需要遵循本 应用手册中所述的上电顺序。 谢谢。
此致、
一分钱
尊敬的 Penny:
您能否在将 PD 连接到端口时检查端口是否已打开? -->是的,连接的端口可以为 IP 摄像机供电
当未连接任何器件时、预期会从寄存器0x30到0x3F 获得所有零。 -->但当我们连接到 IP 摄像机时,我们得到全0
这里是0x00到0x20的数据:无论是否连接 IP 摄像机、它们都是相同的
08 F4 00 0f 0f 00 00 00 00 00 00 00 08 08 08 08 08 08 08 00 a0 ff 0f
IC 标记:
连接 PD 时显示 VDRAIN 和 GND 之间电压的波形-->这是波形