This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5951:不与 DCSCK 和 DCSIN 一起使用时引脚的处理

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858623/tlc5951-handling-of-pins-when-not-used-with-dcsck-and-dcsin

器件型号:TLC5951

尊敬的所有人:

我想问有关 TLC5951的问题。

我们的客户尝试仅控制来自 GSSCK 和 GSSIN 的输入、而不控制来自 DCSCK 和 DCSIN 的输入、

我想提出以下问题。

1.没有在数据表中输入 DCSCK 和 DCSIN 中的任何内容的情况下使用的示例。

是否只能通过从 GSSCK 和 GSSIN 输入而不输入 DCSCK 和 DCSIN 的任何内容来进行控制?

2.如果您不使用 DCSCK 或 DCSIN、请告诉我如何处理引脚。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我收到了客户的快速回复请求。
    希望能得到快速的答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

        请参阅 DS 的第29页。