请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5951 尊敬的所有人:
我想问有关 TLC5951的问题。
我们的客户尝试仅控制来自 GSSCK 和 GSSIN 的输入、而不控制来自 DCSCK 和 DCSIN 的输入、
我想提出以下问题。
1.没有在数据表中输入 DCSCK 和 DCSIN 中的任何内容的情况下使用的示例。
是否只能通过从 GSSCK 和 GSSIN 输入而不输入 DCSCK 和 DCSIN 的任何内容来进行控制?
2.如果您不使用 DCSCK 或 DCSIN、请告诉我如何处理引脚。
此致、
是的、奥特伊