Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63802, TPS63806
主题中讨论的其他器件: TPS63802、 TPS63806
我将 TPS63070用作2A 降压/升压转换器、下面是我要使用的设计:
问题是、在负载仅为700mA 时、转换器会降低其电压、而不再提供所需的电压。
我的设计是否有问题? 我很确定它与典型应用电路类似、我只更改了 FB 电阻器。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Pablo Alfonso、
感谢您的联系。
启动期间是否存在负载? 您能向我们展示 PCB 布局吗?
请注意、TPS63070在启动期间至少需要 Vin = 3V。 启动后、Vin 可降至2V。启动期间的输出电流能力也受到限制。 TPS63070针对更高的输入和输出电压进行了优化。 对于上述条件(Vin = 2.7V 至5.5V、Vout = 3.3V)、TPS63802等其他器件将是更好的选择。
此致、
密耳