请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25100EVM-654 主题中讨论的其他器件:BQ25100、 TIDA-00318
我使用 BQ25100EVM-654测试 BQ25100、以便在 类似 TIDA-00318的设计中使用它。 为了测试芯片、我已将充电电流设置为25mA、40mA 和100mA (终止电流为10%)、并使用350mAh 锂离子电池对其进行了测试。 但是、在所有这些情况下、我会遇到以下问题/遇到以下问题:
1) 1)即使在 I 将 TS 短接至 GND (禁用芯片)时、模块也消耗100mA 电流、这似乎很奇怪。
2) 2)虽然在没有电池的情况下、我预计 Vout 为4.2V、但我通常会看到~3.1V 的电压。
3) 3)尽管电池电压为~3.2V、但流入电池的电流始终是几个数字 mA、而不是 I 设置的任何值。
提前感谢、
Edthan M.