This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100EVM-654:未看到预期的电池电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ25100EVM-654, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832170/bq25100evm-654-not-seeing-expected-battery-currents

器件型号:BQ25100EVM-654
主题中讨论的其他器件:BQ25100TIDA-00318

我使用 BQ25100EVM-654测试 BQ25100、以便在 类似 TIDA-00318的设计中使用它。 为了测试芯片、我已将充电电流设置为25mA、40mA 和100mA (终止电流为10%)、并使用350mAh 锂离子电池对其进行了测试。 但是、在所有这些情况下、我会遇到以下问题/遇到以下问题:

1) 1)即使在 I 将 TS 短接至 GND (禁用芯片)时、模块也消耗100mA 电流、这似乎很奇怪。

2) 2)虽然在没有电池的情况下、我预计 Vout 为4.2V、但我通常会看到~3.1V 的电压。

3) 3)尽管电池电压为~3.2V、但流入电池的电流始终是几个数字 mA、而不是 I 设置的任何值。

提前感谢、

Edthan M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edthan

    在 TS 接地且施加5V 电压、未连接电池、J8短接的情况下:

    1) 什么是输入电流?

    2) TP1处的电压是多少?

    3) TP4的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    很抱歉耽误你的回答。 我们最终获得了另一个评估套件来进行权宜、它运行得很好。 我们假设芯片在空载情况下灌入的电流大小不同时是以某种方式油炸的。

    Ethan