This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063A 可能的净空电压是多少?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831288/mc33063a-what-headroom-voltage-is-possible-for-mc33063a

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件:TPS61170

您好!

我代表我的客户发布此问题。

我想将 MC33063用作24V 到26V 的升压稳压器。 我还想将电流输出限制为500mA。 2V 是否足够大的余量来使升压工作?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    器件可以在这种情况下工作。 但请注意、升压转换器只能在 VOUT 高于 VIN 时限制电感器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你贾斯珀!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    实际上、我有几个后续问题要问您。 根据数据表第13/14页上的升压转换器设计指南、

    • 甚小孔径终端代表什么? 我将其设置为0.7V、但我不理解输出开关饱和在这种情况下意味着什么。
    • 如果我想要500mA 的最大电流输出、是否需要将该值用于 IPK? 或者这是 Iout (max)吗?
    • IPK 是否会流经 RSC 和 L? 因此、我应该针对该最大电流对这些组件进行评级?

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    它是 NPN 晶体管的压降。 可以将其设置为0.7V。

    2.我建议设置1A IPK。

    3、是的、电感电流应高于1.5A。

    MC 设备很旧。 性能不好。 您可以建议其他解决方案吗? 我们可以向 VIN 引脚建议电压低于18V 的 TPS61170。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的回复!

    TPS6110的最大输入电压为18V、输入电压为24V、因此我认为这不适用于此应用。  

    根据升压设计、他们似乎应该设置 Iout、然后根据来计算 IPK。 我可能会误解。 它们是否将 Iout 设置为1A、然后根据该值计算 IPK、或者您是否要将 IPK 设置为1A、因为知道它们需要500mA 的最大输出电流、然后从1pk 计算 RSC 为1A?

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    TPS61170可用于将 VIN 引脚上的电压(注意:不是24V 电源)限制在18V 以下。 这就是我们可以添加电阻器和齐纳二极管来为 VIN 引脚生成12V 电压的原因。 请参阅此链接、了解我的意思是"http://www.ti.com/lit/an/slyt556/slyt556.pdf "

    请根据数据表中的建议计算 I PEAK、然后根据计算选择 RSC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

     

    它们可以打开以切换到 TPS61170。  我们是否可以提供24Vin 至28Vout 升压电路的参考设计或原理图?

     

    谢谢、

    劳伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我通过电子邮件向您发送了原理图。 我关闭了这个帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你贾斯珀!