Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
主题中讨论的其他器件:TPS61170
您好!
我代表我的客户发布此问题。
我想将 MC33063用作24V 到26V 的升压稳压器。 我还想将电流输出限制为500mA。 2V 是否足够大的余量来使升压工作?
谢谢、
劳伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jasper、
实际上、我有几个后续问题要问您。 根据数据表第13/14页上的升压转换器设计指南、
谢谢!
劳伦
您好、Jasper、
感谢您的回复!
TPS6110的最大输入电压为18V、输入电压为24V、因此我认为这不适用于此应用。
根据升压设计、他们似乎应该设置 Iout、然后根据来计算 IPK。 我可能会误解。 它们是否将 Iout 设置为1A、然后根据该值计算 IPK、或者您是否要将 IPK 设置为1A、因为知道它们需要500mA 的最大输出电流、然后从1pk 计算 RSC 为1A?
谢谢!
劳伦
您好 Lauren、
TPS61170可用于将 VIN 引脚上的电压(注意:不是24V 电源)限制在18V 以下。 这就是我们可以添加电阻器和齐纳二极管来为 VIN 引脚生成12V 电压的原因。 请参阅此链接、了解我的意思是"http://www.ti.com/lit/an/slyt556/slyt556.pdf "
请根据数据表中的建议计算 I PEAK、然后根据计算选择 RSC。