This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:最小系统电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858700/bq24715-minimum-system-voltage

器件型号:BQ24715

您好!

我有一个锂离子3s2p 配置、最小系统电压为8.7V

数据表第6页中的最小系统电压表明、3s 配置的最小系统电压为9.216V。 它是固定值吗? 还是可以将其更改并设置为所需的系统电压? 如果是、如何将最小系统电压设置为8.7V?

谢谢你

此致  

B. Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、哈里尼、

    您可以更改最小系统电压。 这仅是启动时将设置为默认值的值。

    要进行编程、请使用最小系统电压寄存器(0x3E)。 您可以参阅数据表中的表6以了解位选项、从而获得8.7V 电压。

    此致、

    Joel H