请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24715 您好!
我有一个锂离子3s2p 配置、最小系统电压为8.7V
数据表第6页中的最小系统电压表明、3s 配置的最小系统电压为9.216V。 它是固定值吗? 还是可以将其更改并设置为所需的系统电压? 如果是、如何将最小系统电压设置为8.7V?
谢谢你
此致
B. Harini Krishna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个锂离子3s2p 配置、最小系统电压为8.7V
数据表第6页中的最小系统电压表明、3s 配置的最小系统电压为9.216V。 它是固定值吗? 还是可以将其更改并设置为所需的系统电压? 如果是、如何将最小系统电压设置为8.7V?
谢谢你
此致
B. Harini Krishna