Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 主题中讨论的其他器件:BQ25505、
我只需要一个具有用户可调节 V_UV (电池欠压设置)的非常简单的单节电池 BMS、但新的 BQ25505没有这种设置。 由于某种原因、TI 似乎已删除此功能、并且2V 内部设置对于我的电池应用而言太低。
推荐的替换产品是什么?
(PS:不需要 MPPT 和升压、但我不介意)
谢谢!