This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504是否有推荐的替代产品?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831338/bq25504-is-there-a-recommended-replacement-for-bq25504

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25505

我只需要一个具有用户可调节 V_UV (电池欠压设置)的非常简单的单节电池 BMS、但新的 BQ25505没有这种设置。 由于某种原因、TI 似乎已删除此功能、并且2V 内部设置对于我的电池应用而言太低。
推荐的替换产品是什么?

(PS:不需要 MPPT 和升压、但我不介意)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您能否详细介绍一下您的应用、以帮助我为您选择最适合的器件?

    您的输入电源是什么以及您期望的电压和电流输入是什么? 我假设您对 bq25504的使用感兴趣、它将会是某种能量收集器件。

    您希望为1S 电池充电的充电电流是多少?

    您是否也会有系统负载?您将提供什么电压和电流?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您能否使用 BQ25505 VBAT_OK 确定欠压、然后使用 VB_SEC_ON 驱动外部 PFET 以防止电池放电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。