This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请汽车 PMIC 提案

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097-Q1, TPS62810-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831068/request-for-proposal-of-automotive-pmic

主题中讨论的其他器件:TPS62097-Q1TPS62810-Q1

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

我正在为我们的 MCU 寻找满足以下条件的 PMIC:
输入电压:5.5V-2.7V
输出电压:1.15V
输出电流:>1.4A
输出电容器:22uFx2
单通道次级 PMIC (实现了开关 FET)
预偏置软启动
未实现放电功能
电源正常(在软启动后将电源正常置为有效)
-FSW>2MHz (更好)
-TJ =+ 150C (更好)

将另一个 LDO 连接到 PMIC 输出(条件:PMIC 输出电压>LDO 输出电压)
因此、无法应用具有在软启动或 PMIC =禁用期间从 PMIC 输出灌入电流的功能的 PMIC。

我在附近的引脚中找到了 TPS62097-Q1和 TPS6282-Q1、但由于放电功能、这些引脚未被选择。
如果有符合要求的 PMIC、请告诉我。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您是否仅需要一个输出轨(1.15V、高达1.4A)? 是否需要其他电源轨? 如果是、这些电源轨需要哪些电压和电流要求?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nastasha、

    当我的客户选择"1CH 辅助 PMIC"时 、我认为 只有一个输出轨是可以的。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的澄清。 我们的 PMIC 具有许多输出轨、这可能不适合。 我认为只需要一个降压转换器。 我将此主题重新分配给降压转换器团队、以提供建议。 您很快就会听到反馈。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我认为您选择了正确的器件、但仍有一个问题需要回答。 使用 放电功能时您有什么问题?  

    您还应该了解一下全新 的 TPS62810-Q1

    我想我们可以找到其他不具有放电功能的器件、但您需要对另一个功能进行折衷。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    感谢您的回答。 以下是我客户的回复。

    TPS62810-Q1具有放电功能。
    -放电时的放电路径是否通过 SW 端子?
    -此器件是否与预偏置软启动兼容?
    是否可以选择是否排除以下条件?
    单通道次级 PMIC (实现了开关 FET)

    -使用放电功能时您有什么顾虑?
    等效地、LDO 的输出被连接至这个 PMIC 的 VOUT。 该 LDO 的电源以低功耗运行、但问题是电流是通过放电功能从 LDO 汲取的。


    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    -是的、放电路径通过 SW 引脚

    -预偏置软启动意味着什么?  

    LDO 是由 TPS62810-Q1供电还是并联? 这意味着 LDO 以低功耗接管其工作?

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    很抱歉我的答复很晚。

    预偏置软启动意味着什么?
    -预偏置软启动表示电流控制的软启动。

    LDO 是由 TPS62810-Q1供电还是并联? 这意味着 LDO 以低功耗接管其工作?
    -是的。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、此器件与预偏置软启动兼容。 如您在数据表的软启动部分(主题9.4.7)中所见。 内部软启动电路控制启动期间的输出电压斜率。

    为了进一步讨论、您能否通过私人邮件直接与我联系?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    正如通过私人消息所讨论的、我关闭这个线程。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian