This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:充电问题 bq24072

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856444/bq24072-charging-problem-bq24072

器件型号:bq24072

你好

 我的 BQ24072RGTR 有问题。

充电过程无法启动、甚至电源路径也无法启动、  

我使用3.7V 锂聚合物电池、而 IN=4.8V 来自 USB

PGOOD 变为低电平

但 OUT=3.7V

EN1、EN2和 CE 设置为低电平

但 ISET I 测量= 0V

我测量所有电阻器 R93、R39、R94、R92、它们看起来很好。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN1和 EN2的状态是什么? 它们是高电平还是低电平?

    /CE 是否为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    都很低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 EN1和 EN2为低电平、则输入电流将限制为100mA。 该器件将进入补充模式、这将导致输出电压降至 VBAT。 使 EN1为低电平、EN2设置为高电平、以实现 ILIM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我的电流消耗为30-70mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的负载为30-70mA、充电电流为100mA、则该值将超过100mA 的输入电流限制。 您可以尝试将器件置于 USB500模式、通过将 EN1设置为高电平并将 EN2设置为低电平、将输入电流限制为500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    您能在数据表中指出这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表第7页的表1和第19页的第9.3.4.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的大多数消费者中子化了、现在消耗量为15mA、充电过程仍未开始。

    将配置更改为 USB500时出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否设置 EN2 =高电平和 EN1 =低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会有点困难、  

    当我连接到 USB 端口到 Vin 时、如果没有电池、我将测量 VBAT (蓝线)。 请参阅随附的图片 (500mV/div) 1.4-1.7V frq=~3.52KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来不正确。 您应该看到的内容应该与数据表第34页的图33类似。 您是否能够在另一台设备上尝试此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发现了问题、存在装配体问题。

    感谢你的帮助