请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61030 主题中讨论的其他器件: TPS63051
我们已将 TPS61030用作升压、低关断电流应用(3.6V->4V)。 它运行良好。 现在、我们要在另一个低关断电流应用中使用它。 输入电压为3.6V (电池)、输出电压为3.3V (500mA)。 这种降低电压的应用是否有任何副作用? 或任何建议。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.