This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:能否在 SENSE 和 OUT 引脚前面放置0.1uF?

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857992/lm5060-can-i-put-0-1uf-in-front-of-the-sense-and-out-pin

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: TPS2663

你(们)好  

我的客户有浪涌问题的解决方案、  

他在 SENSE 和 OUT 引脚前面放置了0.1uF、这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的支持!

    乍一看、我看不到问题。 放置电容器的目的是什么?

    什么是应用程序?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    LM5060用于电源的输出侧(DC/DC 24至48V),

    由于需要通过浪涌测试、

    在测试浪涌时、LM5060将损坏 SENSE 和 OUT 引脚、

    我的客户 将0.1uF 放在 SENSE 和 OUT 引脚前面、

    我不知道这是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    系统的电流额定值是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    我向您提供的信息有问题。

    我更正直流/直流转换器输入和输出信息、

    输入为18V~32V、输出为24V

    输出电流为5.42A、OCP 为6.5A、SCP 为8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    TPS2663是适合此应用的解决方案。 如果您有任何疑问、请查看并告知我。

    此致、Rakesh