Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, TPS25982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2491 主题中讨论的其他器件: TPS25982
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS2491并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
根据数据表 P.11 7.3.3栅极、该器件具有一个具有12V 至16V 钳位的内部钳位二极管。
我想使用 FET 时、VGSmax 为20V、VDSmax 为40V。
在这种情况下、如果 Vin=12V 输入、是否需要外部二极管?
我认为数据表描述似乎取决于 VGS、而不是 Vin。
即使输入电压= 12V、我也认为无需外部钳位二极管、它是否正确?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一