This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:输入电压为12V 时的外部栅极钳位二极管

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833265/tps2491-external-gate-clamp-diode-when-vin-12v

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: TPS25982

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2491并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.11 7.3.3栅极、该器件具有一个具有12V 至16V 钳位的内部钳位二极管。

我想使用 FET 时、VGSmax 为20V、VDSmax 为40V。

在这种情况下、如果 Vin=12V 输入、是否需要外部二极管?

我认为数据表描述似乎取决于 VGS、而不是 Vin。

即使输入电压= 12V、我也认为无需外部钳位二极管、它是否正确?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    对于12V 应用、无需外部钳位二极管。

    您能否共享您的负载电流要求。 如果电流为~15A、请查看 TPS25982器件。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我了解12V 应用不需要外部二极管。

    我将与客户分享这些信息。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一