This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:用于混合能源与放大器的双向转换器;能源管理

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831389/lm5170evm-bidir-bidirectional-converter-for-hybrid-energy-source-energy-management

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170LM5170-Q1

您好!

我正在尝试使用用户指定的能源管理策略为混合能源、电池和超级电容器设计双向转换器。 目的是保持直流链路电压以及电源之间的最佳功率(电流)分配。

在 LM5170EVM 图中、我只能看到一个 LV 端口、但在说明中、该端口可用于双电池或电池超级电容器系统。 我缺少什么吗? 我是否需要两个这样的模块?

此外、在使用混合源时、能否将外部 PWM (来自 C2000)信号用于功率分离策略? 基于最佳控制或优化等的功率分离策略

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的参与、是的、LM5170支持此类应用。  

    双蓄电池系统是指轻混合动力电动汽车中使用的汽车48V 和12V 双蓄电池系统。  根据您的电源架构、您可以直接使用 EVM 拓扑、也可以不直接使用 EVM 拓扑。  EVM 在两个电压轨之间应用、一个电压轨始终高于另一个电压轨、如所述的48V-12V 系统。

    如果两个电压轨接近或可能重叠、则应考虑以下 TI 设计中所示的拓扑:

    http://www.ti.com/tool/PMP15035

    顺便说一下、我认为我不理解"分权策略"。  请与您所在地区的 TI FAE 合作以获取技术支持。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    关于电源分离策略:

    在我的双向转换器中、我需要两个 LV 端口(24V 和32V)和一个 HV 端口(48V)。 我要将电池连接到一个 LV 端口、将超级电容器连接到另一个。 LV 端口主要是拉电流、HV 端口是灌电流/负载。 HV 端口的总功率需求由多个能源满足。 我将使用能源管理策略来控制转换器、从而在电池和超级电容器之间分配总功率需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您提供信息。 我仍然不确定您将 LM5170级放置在哪两个电压节点之间。 您能澄清一下吗?


    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试使用 LM5170实现以下电路。 在本例中、我需要两个 LM5170。  

    LM5170的 LV 端口将连接到电池、HV 端口将连接到与电机相连的直流链路。 同样、超级电容器将连接到 LM5170的 LV 端口。 我的目标是控制转换器、以便电池提供平均电流、超级电容器提供瞬态电流。

    我想我可以在 LM5170的 LV 端口连接两种类型的电源、方法是断开标记为连接的红色圆圈(下图)并连接第二种电源、因为它有两个转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  不幸的是,我恐怕你不能打破红圈的联系。 这主要是因为两个通道共享相同的 DIR 和 ISETA。  DIR 是方向、这意味着两个通道应同时以降压或升压模式运行。  而且、相同的 ISETA 强制两个电感器传导电流相同。

    系统解决方案是两个 LM5170电路、一个连接电池和电机、另一个连接超级电容器和电机。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我将继续使用两个 LM5170配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了在购买 LM5170-Q1 EVM 模块之前进行最终确认、我想澄清一下我的目标和设计。

    我在以下模式中的目标:

    1. 保持12V 直流链路电压
    2. 使用来自 Simulink/Matlab 的不同算法在电池和超级电容器之间控制电流共享。 电池提供平均电流、而超级电容器在改变电机负载时提供突发瞬态。
    3. 我将使用 C2000 MCU 从外部控制两个 LM5170-Q1EVM 模块。

    是否可以使用 C2000 MCU 控制的两个 LM5170-Q1 EVM 模块来实现这些目标?

    我要继续学习这些模块吗? 我计划使用 C2000 Delfino MCU F28377S LaunchPad、或建议使用任何其他 MCU。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、EVM 可以支持此配置。  使用 C2000进行控制时、可以使用 C2000直接调节输出电压(然后需要禁用 EVM 模拟电压环路电路)、也可以使用 C2000控制板载模拟电压环路电路的基准电压。   这两种方法都应该起作用。

    祝您在项目中好运。  

    谢谢、

    Youhao