Other Parts Discussed in Thread: TPS53317
您好!
在设计中、我们使用 TPS53317作为 DDR 终端电源。
我们以600kHz 的频率使用该电源。 输出电感为220nH。 Vin = 1.2V Vout = 0.6V
正电流的开关节点对我来说是预期的。
但是、在负电流情况下、观察到明显高的过冲(尽管仍在限制范围内)。 但是、我不清楚负电流下的电压尖峰为何要高得多。
请参阅以下附件
我已经测量了具有1.7A 负载和-1.7A 负载的开关节点。
您对此有何说明吗? 例如、顶部 FET 的固有二极管与 底部 FET 的固有二极管差?
谢谢!