Other Parts Discussed in Thread: BQ25601
你好
我的客户选择了 BQ25601作为其新项目、他们 已经开始暗示
它们的 PCB。
Q1 POR 时间
当 VBUS 上升到高于 VVBUS_UVLOZ 或 BAT 上升到高于 VBAT_UVLOZ 时,
“VBUS 上升到高于 VVBUS_UVLP”、
和"I2C 接口已可以通信"?
我的客户说大约300毫秒 ? i2c 通信的等待时间
在其 PCB 上电后应需要使用该器件。
但我不知道它是否正确。
此外 ,我们也不知道 它的变化取决于 VBUS 压摆率或温度或任何其他条件... 或者、 它不会变化(POR 时间稳定)。
请您在上面提出建议吗?
POR 下的 Q2 I2C 状态
客户在 POR 期间说 SCL=高电平、但它是正确的吗?
Q3 INT 引脚
客户如何检测 POR -完成? 使用 INT 引脚?
我已经附上了客户的原理图。
根据客户的说法、MCU 的 ICC 很小(1~2 mA)、应从 REGN LDO 吸收电流
不易理解。
感谢您的支持。
此致
此致