This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:上电复位

Guru**** 2811535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857567/bq25601-power-on-reset

器件型号:BQ25601

你好

我的客户选择了 BQ25601作为其新项目、他们 已经开始暗示

它们的 PCB。

Q1 POR 时间

当 VBUS 上升到高于 VVBUS_UVLOZ 或 BAT 上升到高于 VBAT_UVLOZ 时,

“VBUS 上升到高于 VVBUS_UVLP”、

和"I2C 接口已可以通信"?


我的客户说大约300毫秒 ? i2c 通信的等待时间

在其 PCB 上电后应需要使用该器件。

但我不知道它是否正确。

此外 ,我们也不知道 它的变化取决于 VBUS 压摆率或温度或任何其他条件... 或者、 它不会变化(POR 时间稳定)。

请您在上面提出建议吗?


POR 下的 Q2 I2C 状态

客户在 POR 期间说 SCL=高电平、但它是正确的吗?


Q3 INT 引脚

客户如何检测 POR -完成?  使用 INT 引脚?


我已经附上了客户的原理图。

根据客户的说法、MCU 的 ICC 很小(1~2 mA)、应从 REGN LDO 吸收电流

不易理解。

感谢您的支持。

此致

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. “VBUS 上升到高于 VVBUS_UVLP”时间取决于不受充电器控制的 VBUS 上升压摆率。

    具体取决于主机是尝试写入还是读取充电器寄存器。

    最好  通过 I2C 读取充电器状态。

    4.请使用 d/s 和 BQ25601 EVM 上的应用示例仔细检查原理图。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning-San

    感谢您的评论。 请关闭此项。

    再次感谢你