This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:用于交流的隔离式 MOSFET 驱动器 DSAT 连接

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830153/iso5852s-isolated-mosfet-driver-dsat-connection-for-ac

器件型号:ISO5852S

我正在设计一个使用背靠背 MOSFET 控制交流负载的电路、如所附的图所示。  

该电路显示了 DESAT 引脚在通常为直流电路的情况下的连接。  这只能在半个交流周期内保护 MOSFET。  我在第二个电阻器和二极管(虚线)中绘制了以观察交流波形的另一半、但这会将 DESAT 连接到 GND 下方、可能无法正常工作。  

是否有人可以建议一种连接 DSAT 引脚的方法、以便它能够在交流总线周期的两个半周期内正确地保护 MOSFET 免受短路的影响?

谢谢、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我对这种配置不太熟悉。 乍一看、为了保护两个 FET、您可能需要实施次级形式的 SC 保护、例如分流电阻器方法。 但我会做一些研究、并向您提出建议。  

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    我已经联系过该器件的专家、他们很快就会与您联系。

    DSAT 通常在运行时预期漏极电压相对于驱动器接地基准正转换。 在这种情况 下、下侧漏极电压将变为负值、以指示 DSAT 故障。 如果是这种情况、此连接可能无法正常工作。

    当工程师回到办公室时、我会让她更熟悉 ISO5852S 评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard、我还没有弄清楚这一点、因此我们很感谢您的帮助。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    请查看此 应用报告 和此 TI 参考设计 、我相信它们将在您的应用中为您提供帮助。 我没有看到以这种方式使用 DESAT 电路、通常也看到了通过两个独立驱动器控制的这些类型的双向开关配置。

    此致、

    Audrey