主题中讨论的其他器件: TPS23881
我正在使用 TPS23880 PSE 实施 POE 解决方案。 我使用其中2个端口来实现90W PD 连接。 我在电路板的其他部分还有四个15.6W PD。 将输出56V @ 3A 但不使用散热器的电源放在一起时遇到问题、因此我将电源分为一个用于90W、另一个用于四个15W (62W 左右)。 我现在看到的问题是 VPWR 线路可能需要发送到以太网连接器的电源、并且我有2个电源。 那么、最好还是设置两个单独的 PSE 器件、或者即使 VPWR 只连接到其中一个电源、8端口器件也可以同时用于这两个器件? 我有一种了解答案的感觉、但不得不问。
谢谢、
Brian