This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:PoE 架构问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833466/tps23880-poe-architecture-question

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23881

我正在使用 TPS23880 PSE 实施 POE 解决方案。 我使用其中2个端口来实现90W PD 连接。 我在电路板的其他部分还有四个15.6W PD。 将输出56V @ 3A 但不使用散热器的电源放在一起时遇到问题、因此我将电源分为一个用于90W、另一个用于四个15W (62W 左右)。 我现在看到的问题是 VPWR 线路可能需要发送到以太网连接器的电源、并且我有2个电源。 那么、最好还是设置两个单独的 PSE 器件、或者即使 VPWR 只连接到其中一个电源、8端口器件也可以同时用于这两个器件? 我有一种了解答案的感觉、但不得不问。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    可以设置2个 PSE 器件并将其连接到2个电源、您可以将 I2C 总线连接到主机、但价格有点贵。 如果您希望将电源输入拆分为2个电源并使用一个 PSE 器件、则只要您控制2个电源的输出电压并确保它们共享负载、也可以执行此操作。  

    此外、TPS23881是一款具有自主模式、Rsense 降低和电容测量功能的较新器件。 它与 TPS23880引脚对引脚兼容。 您可以考虑切换到 TPS23881。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的问题是无法保证负载将被共享。 其中一个电源是为器件供电、该器件将始终处于开启状态并拉取大约50W 的功率。 另一个电源是为4个独立的 POE 端口供电、这些端口上可能有4个15W 设备、或者没有任何设备。 这是不是设置系统的好方法吗? 我想用一个电源为它们供电,但电流和55°C 温度导致了散热器,我们没有空间。 这就是我将它们拆分为单独的电源线的原因。

    您说我可以将两个电源的输出合并为一个吗? 这对我来说有点吓人。 它们是否会相互调节? 我如何知道它们共享负载?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我已经看到一些电源可以在共享模式下使用、它们可以感应每个输出并调整输出以确保它们是平衡的。 我们一直在使用 RFE250048来共享模式电源来测试我们的系统级软件。 如果这对您来说太复杂、您只需使用2个 PSE 器件即可。 谢谢。

    此致、

    一分钱