This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:TLV62130无输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163818/tlv62130-tlv62130-no-output

器件型号:TLV62130

你(们)好

我使用 TLV62130制作了电路板。

20个电路板正在现场测试。

2电路板 不工作 TLV62130。

TLV62130无输出。

SW 引脚不工作。

它的工作原理是更换 TLV62130。

下面是电路

下面是布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangil、

    我的同事将在下星期一之前给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangil、

    您的工作负载电流是多少? 此外、是否存在导致问题的任何特定条件、或者它是否以稳定状态运行并停止?

    在原理图上、您是否有指定的 GND 平面来提供低阻抗返回路径? 看起来有一条细的黄色迹线、上面显示了 GND 层、但并未填充。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板负载为1mA。
    我已在1mA 下测试开/关一周。
    它工作正常。


    我正在尝试找到特定条件。
    调试中。


    电路板设计有10层。
    2、9层为 GND、下面是布局


    我认为 GND 返回路径良好。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangil、

    感谢您确认 GND 层。  

    如果您发现故障情况、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个问题

    问题1.
    TLV62130 SW 引脚不工作
    发生这种情况的条件是什么?

    问题2.
    您是否知道类似的情况?
    如果您知道类似的情况、请告诉我一个信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangil、

    您能否测量 SW 引脚、Vout 和 Vin 的波形? 与工作单元相比、它看起来是什么样的?  

    您在转换器的输出端使用铁氧体磁珠的用途是什么?

    损坏 SW 引脚的一种方法是出现过压情况、从而损坏高侧或低侧 MOSFET。  

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph Conrad

    我将板修改为测试板。
    未安装 B9、5V 连接电源。

    工作单元

    TLV62130无输出

    铁氧体磁珠器件型号为 BLM21PG220SN1D

    https://www.digikey.kr/ko/products/detail/murata-electronics/BLM21PG220SN1D/2201310?s=N4IgTCBcDaIEIBkCyYCMAFA4mMAGAygHKoAiIAugL5A

    VDD_1v8仅使用 IC 电源。

    例如电平收发器、IO 扩展器、EEPROM。

    仅 TLV62130无输出

    其他 IC 未损坏

    是否存在其他情况而不是过压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangil、

    EN 引脚是否可能在 VIN 之前施加、因为它们由两个不同的源驱动? 这将违反此引脚的绝对最大额定值。

    在为电路板加电时、您可以通过测量 Vin 和 EN 引脚来检查这一点。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph  

    我上传波形、VIN、En。

    VIN 更快、为2mm 秒

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangil、

    感谢您提供该波形。 您能否验证在未应用 VIN 的情况下 EN 从未处于高电平? 如何控制 EN 信号?

    由于只有2个板显示此行为、我想知道是否存在某种类型的边沿案例命中。 您是否还检查了无法正常工作的电路板中的制造缺陷或间隙问题?  

    我建议在一个好板与坏板上对 IC 进行 A-B-A 交换、以查看 IC 是问题还是外部组件。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph

     

    VIN、EN 电路下面

    VDD_3V3使能源为 VDD_5v0

    当施加 VIN 时、EN 永远不会为高电平

    我将检查制造缺陷

     

    交换测试已完成

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangil、

    再次查看原理图和布局之后:

    1) 1) RESET_OUT_L 信号在原理图中的位置是什么? 是否有上拉电阻器?

    2) 2) SW 节点上存在大量振铃、这可能是由于测量技术和布局。

         a)我建议使用较短的导线来测量 SW 节点、TIP 和桶形方法非常适合进行 SW 节点测量。 这将有助于减少测量上的振铃

         b)下一个改进是在一个平面上将输入和输出电容器 GND 连接在一起、如数据表所示。 这将有助于降低导致 SW 节点振铃的寄生电感。

    过多的 SW 振铃可能会超过器件的绝对最大额定值、因此在您的设计中仔细检查这一点很重要。

    谢谢、

    Joseph