请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22965 大家好、
我们器件的内部电流限制阈值是多少?
最棒的
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们器件的内部电流限制阈值是多少?
最棒的
斯坦利
您好、Stanley、
此器件没有电流限制。 该器件会限制 Vout 压摆率、以防止浪涌电流(由于输出电容)超过特定的电平、具体取决于压摆率设置以及输出电容是多少。

μF:COUT = 100 μ F 电压、电压为5V 时、您希望将其限制在最大值1A
T_R=(100μF∗5V)/(1A)= 500μS Ω
因此、您的噪声需要为500μS μ V 才能将浪涌电流保持在1A、这可以通过更改 CT 引脚上的电容来设置。
此致、
Kalin Burnside