This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:内部电流限制阈值请参阅

Guru**** 2514985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171291/tps22965-internal-current-limit-threshold-consult

器件型号:TPS22965

大家好、

我们器件的内部电流限制阈值是多少?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    此器件没有电流限制。 该器件会限制 Vout 压摆率、以防止浪涌电流(由于输出电容)超过特定的电平、具体取决于压摆率设置以及输出电容是多少。  

    μF:COUT = 100 μ F 电压、电压为5V 时、您希望将其限制在最大值1A

    T_R=(100μF∗5V)/(1A)= 500μS Ω

    因此、您的噪声需要为500μS μ V 才能将浪涌电流保持在1A、这可以通过更改 CT 引脚上的电容来设置。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您在这里的评论。 我可以了解我们的器件如何抑制这里的浪涌电流。 但我们的器件如何在内部限制过大的负载电流。 此电流限制功能是否通过热规格实现?

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    不用客气。 此器件没有电流限制。 如果您的标称负载电流为100A、它将消耗100A 电流、并在此过程中损坏我们的器件。 不会发生限制。 如果这不是您要问的问题、您能澄清一下吗?

    此致、

    Kalin Burnside