This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317:用于 DIMM 的 VTT 电源

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831824/tps53317-vtt-supply-for-dimms

器件型号:TPS53317

尊敬的团队:

我们的客户之一使用 TPS53317RGBT 作为 CPU 上 DIMM 的 VTT 电源。

器件的首次启动似乎运行正常、此时它遵循 VDDQ 电源。 在第二次启动期间(未移除3V、5V 和12V 电压)、VDDQ 与 VTT 斜升之间似乎存在延迟。

此问题以前是否发生过? 或者、它是否已经响铃了一个可能出现问题的钟、问题出在哪里?

我期待您的反馈。

谢谢、此致、

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、  

    您能否提供一些测试波形和详细的测试条件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    是的、请找到以下波形:

    黄色= VTT_Vout

    蓝色= COMP

    红色= IL

    绿色= VDDQ_Vout

    期待您的宝贵反馈。

    此致、

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、  

    在第二次启动之前、V5IN 电压和 EN 为高电平、但 VDDQ 和 REFIN 电压为零。

    输出 OV 和 UV 阈值是 REFIN 电压的百分比。 这意味着、如果 REFIN 电压为0V、则 UV 和 OV 阈值接近0V、任何小噪声都将触发 OV 或 UV。

    假设 UV 被触发、器件进入间断模式。 当器件处于断续模式时、即使 VDDQ 电压上升、VTT 也不会启动。

    仅断续时间到期、VTT 电压将上升。 这就是 VTT 上升到高于 VDDQ 的原因。

     

    如果这种行为对客户来说是个问题、我建议在 VDDQ 电压下降时将 EN 拉低。 在 VDDQ 电压上升后、将 EN 拉高。

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱:

    感谢您的反馈。

    这个问题实际上似乎与 UVP/OVP 有关。 将 EN 引脚连接到电源序列中的电源可有效地解决此问题。

    谢谢!