请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 您好、 TI 团队,
我参考 TIDA_01573设计了脉冲激光驱动电路、并选择 EPC2001C 作为我的 FET。设计目标为100kHz、5ns、120A。 当我测试 PCB 时、我发现 LMG1020输出信号振荡非常严重、电源环路也会产生谐振、导致 LD 功率仅为120W (峰值功率300W)。我认为这主要是由糟糕的 PCB 布局导致的。 我想分享我的 PCB 和原理图,TI 能帮我审查和改进布局吗? 我想知道如何尽可能准确地测量这些关键参数。
非常感谢!