This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:PCB 布局

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857629/lmg1020-pcb-layout

器件型号:LMG1020

您好、 TI 团队,

         我参考 TIDA_01573设计了脉冲激光驱动电路、并选择 EPC2001C 作为我的 FET。设计目标为100kHz、5ns、120A。 当我测试 PCB 时、我发现 LMG1020输出信号振荡非常严重、电源环路也会产生谐振、导致 LD 功率仅为120W (峰值功率300W)。我认为这主要是由糟糕的 PCB 布局导致的。 我想分享我的 PCB 和原理图,TI 能帮我审查和改进布局吗? 我想知道如何尽可能准确地测量这些关键参数。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您与 lmg1020取得联系。

    此问题可能是由于布局造成的。 请发送您的原理图和布局以供此主题的审核、如果信息敏感、请发送私人消息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

        非常高兴收到您的回复!我想给您一封私人设计信函,我如何通过电子邮件联系您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    听起来不错、我将关闭此主题、以便在 PM 上继续此讨论。

    谢谢、