您好!
我的客户是在以下条件下使用 UCC28070设计的 PFC。
输入:AC85V-265V
输出:DC390V 200W
效率:90%
开关频率:66kHz
在这种情况下、需要执行以下 CT 请求。
匝数比:NCT=NS/NP=32
二次侧电感值:Lm=19.3mH
、AL 值(19、000nH /匝数^ 2)将是不现实的值。
客户希望使用尺寸更小、成本更低的标准 CT。
客户正在考虑提高开关频率、
在这种情况下、电感器(趋肤效应等)或 MOSFET。 他担心损失会增加。
您能建议我们解决这个问题吗? 或者、请告知我们您的意见。
此外、您能否告诉我们推荐的替代器件?
选择 UCC28070的原因如下:
(1) 有一个125V 直流输入的情况、我认为它必须是 CCM
(2) 由于噪声标准是严格的(低频 CE101、高频 CE102等)、我认为 Interleave 很好。
(3) 我们拥有使用 UCC28070进行开发的良好记录。
谢谢、此致、
M.Hattori。