This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:解决客户的问题#39;s 问题[不现实的 CT]

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867281/ucc28070-resolve-customer-s-concern-unrealistic-ct

器件型号:UCC28070

您好!
我的客户是在以下条件下使用 UCC28070设计的 PFC。
 输入:AC85V-265V
 输出:DC390V 200W
 效率:90%
 开关频率:66kHz

在这种情况下、需要执行以下 CT 请求。
 匝数比:NCT=NS/NP=32
 二次侧电感值:Lm=19.3mH
 、AL 值(19、000nH /匝数^ 2)将是不现实的值。
客户希望使用尺寸更小、成本更低的标准 CT。

客户正在考虑提高开关频率、
在这种情况下、电感器(趋肤效应等)或 MOSFET。  他担心损失会增加。

您能建议我们解决这个问题吗?  或者、请告知我们您的意见。
此外、您能否告诉我们推荐的替代器件?

选择 UCC28070的原因如下:
(1) 有一个125V 直流输入的情况、我认为它必须是 CCM
(2) 由于噪声标准是严格的(低频 CE101、高频 CE102等)、我认为 Interleave 很好。
(3) 我们拥有使用 UCC28070进行开发的良好记录。

谢谢、此致、
 M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Motoyasu,一位专家明天会回来,谢谢。 Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu:

    UCC28070不适用于直流输入条件、因为控制器需要过零才能启动。

    您能否与客户再次核实、看看他们是否自行添加过零信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu:

     您对帖子是否有任何更新?

    如果没有、我想我之前的回答已经回答了您的问题。

    如果您仍有任何疑问、可以创建新帖子。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Teng-San、

    >UCC28070 不适合直流输入条件,因为控制器需要过零才能启动。

    直流电压从0V 唤醒至125V。  在本例中、是否很难使用 UCC28070?  请告诉我们。

    此外、如果您有过零信号电路、请告诉我。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu:

    是的、UCC28070不适合直接用于直流输入。

    如果您可以创建"false"过零信号、则这是可以的。

    遗憾的是、我没有电路、我建议您可以使用555来创建信号。

    希望这对您有所帮助。