请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65251 您好!
我在使用 TPS65251进行测试时遇到了几个问题。 我的测试电路是开环情况下芯片的开关能力、因此 Lx 引脚除了连接100K 电阻和0.1uF 电容进行电压监控外、还直接连接到750欧姆电阻。 FB 输入0.8V 保持开关打开、COMP 输入0.6V (可调节)调节占空比。

目前、三路输出存在一些问题。 正常输出应为高频方波。 buck1的问题是输出电压上升约0.7V。
BUCK2问题很严重、输出大约为10ms 脉冲波。
buck3的方波具有更严重的振铃。
请帮我分析。
谢谢!