This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:测试 TPS65251时的一些问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832214/tps65251-some-problems-in-testing-tps65251

器件型号:TPS65251

您好!

我在使用 TPS65251进行测试时遇到了几个问题。 我的测试电路是开环情况下芯片的开关能力、因此 Lx 引脚除了连接100K 电阻和0.1uF 电容进行电压监控外、还直接连接到750欧姆电阻。 FB 输入0.8V 保持开关打开、COMP 输入0.6V (可调节)调节占空比。

      

目前、三路输出存在一些问题。 正常输出应为高频方波。 buck1的问题是输出电压上升约0.7V。


BUCK2问题很严重、输出大约为10ms 脉冲波。


buck3的方波具有更严重的振铃。


请帮我分析。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议对降压转换器进行此类开环测试。 在开环中、该器件对噪声非常敏感。 您看到的振铃也无法证明设备存在任何问题。  

    您可以关闭环路并检查它是否能够正常工作。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我只是担心 Buck2波为什么如此、以及如何获得正确的波。

    此致!