This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:正在寻找合作伙伴器件

Guru**** 2554550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866503/tlc5947-looking-for-partner-device

器件型号:TLC5947

你好

我们收到了以下询问、我们需要您的帮助来为他找到合适的器件:

我拥有的是一个 TLC5947、它驱动24个 Crydom 2425固态继电器、为 Studio 照明打开24个120V 交流电路。 实际上、我对我们两个工作室的光栅总共1152个电路执行了48次此操作。 现在、我们在每个电路上都有调光器模块、我将在我们的两个工作室中用上述部件替换调光器模块。 我们将转换为所有 LED Studio 灯、并且需要不可调光的电路。

我现在被要求做的是向控制计算机提供一个返回信号、以确认 SSR 实际上打开了电路。 我将使用专为该应用设计的 MID400。 我现在需要的是一个24通道逻辑传感器、它将为我提供该信息。 我正在考虑使用24通道器件来补充24 TLC5947、因为所有照明电路都采用24通道配置。 我已将每个替换模块设计为使用现有的调光器模块、每个模块内置有一个双极20A 120V 断路器。 我掌握了所有电子产品的其余部分、并将其更换为具有主计算机所有控制布线的电路板。  MID400的输出端有一个74LS02,用于同时提供正脉冲或负脉冲,然后将其输入到计算机的输入端进行确认。

谢谢你

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

       您实际上需要的是逻辑传感器、而不是 TLC5947、对吧? 我建议您更改标签和标题、以便相应的团队为您提供帮助。 我们的团队无法支持超出 TLC5947范围的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回复。 我们是否可以通过任何方式感应 Outn 并查看它是否正常工作?

    此致、

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

       我们的团队中没有相关的芯片。 也许您可以向其他团队寻求帮助。