Other Parts Discussed in Thread: TLC5947
你好
我们收到了以下询问、我们需要您的帮助来为他找到合适的器件:
我拥有的是一个 TLC5947、它驱动24个 Crydom 2425固态继电器、为 Studio 照明打开24个120V 交流电路。 实际上、我对我们两个工作室的光栅总共1152个电路执行了48次此操作。 现在、我们在每个电路上都有调光器模块、我将在我们的两个工作室中用上述部件替换调光器模块。 我们将转换为所有 LED Studio 灯、并且需要不可调光的电路。
我现在被要求做的是向控制计算机提供一个返回信号、以确认 SSR 实际上打开了电路。 我将使用专为该应用设计的 MID400。 我现在需要的是一个24通道逻辑传感器、它将为我提供该信息。 我正在考虑使用24通道器件来补充24 TLC5947、因为所有照明电路都采用24通道配置。 我已将每个替换模块设计为使用现有的调光器模块、每个模块内置有一个双极20A 120V 断路器。 我掌握了所有电子产品的其余部分、并将其更换为具有主计算机所有控制布线的电路板。 MID400的输出端有一个74LS02,用于同时提供正脉冲或负脉冲,然后将其输入到计算机的输入端进行确认。
谢谢你
此致、
Roland