This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51461:TPS5146-Q1

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51461, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171421/tps51461-tps5146-q1

器件型号:TPS51461

尊敬的先生:

我在降压转换器设计中使用汽车级器件 tps5146-Q1

其中 Vin =35-85、Vout=12V、10A、开关频率为 100kHz

但 MOSFET 开关频率 不是像上色的。

请建议如何更正 freq。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、  

    TPS51461是一款额定输入电压为 3.3V 至5V、输出电流为6A 的降压转换器。 您是否介意检查您所使用的器件的器件型号?

    根据示波器信号、我可以说 Vin=10V。

    此致

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    实际上、当我键入部件号时 tps5146系统不建议我使用此部件号 因此、我必须选择 tps51461

    但我正在使用 IC TPS5146-Q1、因此请提供相关解决方案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想说示波器单、黄色波形表示输出12V、

    蓝色波形表示 MOSFET 的开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    TPS5146-Q1不是有效的 TI 器件型号。

    我假设您的意思是 LM5146-Q1:具有宽占空比范围的汽车类100V 同步降压直流/直流控制器?

    请在我将该主题分配给负责组织之前进行确认。

    谢谢!

    Yann Ducommun