请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51461 尊敬的先生:
我在降压转换器设计中使用汽车级器件 tps5146-Q1
其中 Vin =35-85、Vout=12V、10A、开关频率为 100kHz
但 MOSFET 开关频率 不是像上色的。
请建议如何更正 freq。
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.