您好:
PMIC(TPS65086100)的用法如下所示::
Buck1,5V、EXT_FB,Ω 且输出电压= 4.7uH Cout = 400uH
2.buck3输出3.3V、使用 PVIN3连接 buck1的输出,Ω、Lout = 2.2uH,Cout = 200uH
3. buck4输出1.8V,PVIN4连接 buck1的输出,和 LOUT = 2.2uH,Cout = 200uH
调试过程中遇到的问题 如下所示:
1. buck1轨可启用 并正常输出5V 电压
2.当使能 buck3,时、PMIC 关断、buck1输出为0V
3.读取 SHUTDNSRC 寄存器(偏移= 05h)的值为0x01h
4. 读取 TEMPCRIT 寄存器(偏移= B4h )的值为0x02h
5.重新为 PMIC 供电,然后可以重复上述步骤
因此、接下来我应该做什么来解决这个问题、非常感谢。