This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:当进入 buck3电压轨时、PMIC-TPS65086100关断

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829564/tps650861-about-the-pmic-tps65086100-shutdown-when-eanble-the-buck3-voltage-rail

器件型号:TPS650861

您好:

PMIC(TPS65086100)的用法如下所示::

 Buck1,5V、EXT_FB,Ω 且输出电压= 4.7uH Cout = 400uH

2.buck3输出3.3V、使用 PVIN3连接 buck1的输出,Ω、Lout = 2.2uH,Cout = 200uH

3. buck4输出1.8V,PVIN4连接 buck1的输出,和 LOUT = 2.2uH,Cout = 200uH

 调试过程中遇到的问题 如下所示:

1. buck1轨可启用 并正常输出5V 电压

2.当使能 buck3,时、PMIC 关断、buck1输出为0V

3.读取 SHUTDNSRC 寄存器(偏移= 05h)的值为0x01h

4. 读取 TEMPCRIT 寄存器(偏移= B4h )的值为0x02h

5.重新为 PMIC 供电,然后可以重复上述步骤

因此、接下来我应该做什么来解决这个问题、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前见过 BUCK3/4/5上大于400uF 的电容会导致 TEMPCRIT 错误触发的情况。 我看到您有2.2uH 的电感、您能否尝试将其更改为0.47uH、看看您是否仍然看到问题?

    我们知道、当 L = 0.47uH、最大 Cout = 400uF 时。 可能是电感越高意味着可以支持的电容越小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin,

    非常感谢您的回复,由于缺少0.47uH(LOL)、我将2.2uH 更改为1.5uH、 同时将 Cout 降至100uF,甚至降至10uF。 但 仍然能够发现 、当我启用 buck5时、PMIC 将关断。  但寄存器的值与之前不同。

    SHUTDNSRC 寄存器(偏移= 05h)的值为0x02h

    PWR_FAULT_STATUS1 寄存器(偏移= B2h )的值为0x10h

    3、 TEMPCRIT 寄存器(偏移= B4h )的值为0x00h

    因此、如果不匹配、会导致 buck5的功率下降、或者 我错过了一些重要的调试参数、 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的测试、100 μ F 测试是否具有 BUCK5_PWRFLT、或者它是否仍然关闭 TEMPCRIT?

    对于 BUCK5_PWRFLT、这是由于输出下降到目标电压的92%以下的时间超过30us。 关断期间、您是否有 PVIN5、V5ANA、LX5和 FB5的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉,我的回复延迟了,我已将 Lout 更改为0.56uH,测试结果如下:

    1. 无负载 PMIC:

    buck5图

    测试结果:

    COUT (UF)

    打开

    TEMPCRIT 关闭

    BUCK5_PWRFLT

    100

    CAN

    200

    CAN

    300

    CAN

    400

    不能

    是的

    2.具有负载的 PMIC

    测试结果:

    CIN_Load (CIN1+ CIN2 +…+ Cinn)
    打开
    TEMPCRIT 关闭
    BUCK5_PWRFLT
    444.2 μ F
    不能
    是的
    342.2 μ F
    不能
    是的
    244.2 μ F
    不能
    是的
    197.2 μ F
    有时可以
    取决于打开状态
    150.2 μ F
    打开

    3. 另一项测试是关于我的软件,当我用 I2C 指令启用 buck5,然后延迟2ms 时,PMIC 进入 分压模式;但如果我将延迟增加到200ms,buck5可以打开。  那么、什么会导致这种情况呢?

    4. 为了实现 CIN_Load 的增加、我应该怎么做

    1.      具有负载的 PMIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据手册中的公式、我计算出 buck5的 Lout 约为1.08uH、Cout 约为150uF。 所以

    1. 最后选择的 Lout 为2.2uH,Cout 为200uF, 选择是否合理?

    2.正如您所说的: L = 0.47uH 时、最大 Cout = 400uF,L 和 Cout_max 的定义 是基于手册的计算公式?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您进行额外测试。 启动期间的浪涌电流在足够大、足以导致 PVIN 和 PGND 网络因寄生电感而反转时会产生问题、因为 PVIN 会在 PGND 上升时下降。 产生的交叉导致器件运行不正确。

    需要评估的一个因素是输入电容器 PVIN5和 PGND 上的寄生电感。 该值越低、在没有交叉的情况下可以支持的峰值电感器电流就越大。 EVM 的寄生电感可能比您的电路板小。

    从 PMIC 的角度来看、额外的负载电流将与电容运行相同、这两种情况都会增加启动期间的峰值电感器电流。 如果您想验证这一点、可以在电感器上添加一个环路、并使用电流探头来测量启动期间的电流。  

    最后、一个过去有效的权变措施是在 BUCK5_VID = 0V 时启用 BUCK、然后将 BUCK5_VID 更改为目标电压。 这使用较慢的动态电压调节速率、而不是软启动压摆率。 这可以通过软件或使用 BUCK5_VID 和 BUCK5_SLP_VID 以及 CTL3或 CTL6进行器件编程来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您使用的电感器是什么? 尤其是饱和电流。 也可能是电感器饱和、并通过失去电感导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的建议、这 对我非常有帮助。 buck5的电感器件型号为 74438357022、 饱和电流 典型值为7A。 buck3/4也是如此,   但 buck1的电感器为 74437346047, 饱和电流 典型值为12A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供电感器信息、我们可以确认它们应该能够处理浪涌电流电平。 您是否能够尝试其中一种权变措施或获取电感器电流的任何示波器截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。  根据您的建议、一方面 、我将 电感器更改为0.56uH、另一方面、我 将 Cout 降低 至250uF、而现在、buck5可以随着负载正常打开。 关于 电感器电流的示波器截图、 我是否需要在环路中添加电流感应电阻器。 或者还有其他一些解决方案?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一种方法。 或者、我通常使用下图所示的电流探头、但使用在电感器环路上测量的电流、而不是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的热情、我会尝试一下。