This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:在没有 Vin 的情况下向 EN/UVLO 施加电压、并在 Vin 超过绝对最大值时进入故障模式

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833555/tps25942l-applying-voltage-to-en-uvlo-without-vin-and-failure-mode-when-vin-exceeds-abs-max

器件型号:TPS25942L

你(们)好

我的客户有以下问题。 请给出答案。

在未提供 Vin 时、是否可以向 EN/UVLO 施加电压? 问题是 EN 端口是否被电压损坏。  

 

保护二极管是否集成在 EN/UVLO 引脚中? 客户担心在向 EN/UVLO 引脚施加电压且未提供 Vin 时泄漏电流是否流经保护二极管。

 

当输入电压超过20V (绝对最大值)时、什么是故障模式、开路或对任何其他引脚短路? Vin 的电压(>abs max)是否会影响任何其他引脚?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saito San、

    请参阅下面我的评论。

    1A)即使  未提供输入电压、也可以向 EN/UVLO 施加电压。 没有问题。

    2A) EN/UVLO 引脚的额定电压高达18V。  EN/UVLO 引脚上没有泄漏路径。 确保 在 EN/UVLO 引脚上使用小于18V 的电压

    3A) 当输入电压超过20V 时、器件将处于 EOS (电气过载)下、并可能发生故障。 故障症状是输入电压接地和/或输入电压接输出电压之间短路

    BR、Rakesh