请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25942L 你(们)好
我的客户有以下问题。 请给出答案。
在未提供 Vin 时、是否可以向 EN/UVLO 施加电压? 问题是 EN 端口是否被电压损坏。
保护二极管是否集成在 EN/UVLO 引脚中? 客户担心在向 EN/UVLO 引脚施加电压且未提供 Vin 时泄漏电流是否流经保护二极管。
当输入电压超过20V (绝对最大值)时、什么是故障模式、开路或对任何其他引脚短路? Vin 的电压(>abs max)是否会影响任何其他引脚?
此致、
Saito