This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54917:波特测试审核

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867958/tps54917-bode-test-review

器件型号:TPS54917

您好、专家、

我有一个问题、当我们测量波特图并在零点上看到增益时、我们是否应该测量相位裕度的第1点或第2点?

例如、我们在 CFF=680pF 的情况下测试了 TPS54917、并查看第1个 FC-=28K 和第2个 FC-=45K (文件:VIM-4YE-220P)。 我们需要哪一个?

SomeTimeswe 看到零相位、而不仅仅是文件示例的一次:类型2。 我们需要测量哪一个是增益裕度?

如果结果良好、您能否进行评论? 谢谢你。

e2e.ti.com/.../tps54917.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我们对假日期间的延迟答复表示歉意。

    我不确定我是否完全了解您的测量结果。

    您能否更详细地描述您的测量设置和方法?

    谢谢!

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    例如、我们在  CFF=220pF 的情况下测试了 TPS54917、并查看幅度第1个 FC=~28K 和第2个 FC=~45K (文件:VIM-4YE-220P)。 我们需要哪个相补角交叉点?

    有时、我们会看到零相位、而不仅仅是文件类型2的一次。 我们需要测量哪一个是增益裕度?

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我将离开办公室一周。 我将此主题分配给同事、以确保在我外出时获得支持。

    谢谢!

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    在这种特殊情况下、这些测量似乎会对测量产生随机噪声影响。  

    波特图结果的精度取决于测量设置和频率分析仪设置。 这两篇博客文章展示了它如何影响波特图测量  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/01/13/power-tips-how-connection-wires-affect-bode-plot-measurements?keyMatch=BODE%20PLOT%20MEASUREMENT&tisearch=Search-EN-everything

    我建议通过验证设置重新进行测量、并检查结果。 如果您仍然获得相同的曲线、请分享原理图、应用布局以及测量设置。

    在单独的注释中、如果您的系统稳定性足够好、我建议您同时查看系统中最坏情况下的负载瞬态响应。 如果这是可以接受的、并且仍在应用要求范围内、那么它应该是一个比相位裕度更强的决策点。  

    此致、

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我们没有收到您的回复。 还有其他问题吗?

    我们的答案是否能够帮助您?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian