您好、专家、
我有一个问题、当我们测量波特图并在零点上看到增益时、我们是否应该测量相位裕度的第1点或第2点?
例如、我们在 CFF=680pF 的情况下测试了 TPS54917、并查看第1个 FC-=28K 和第2个 FC-=45K (文件:VIM-4YE-220P)。 我们需要哪一个?
SomeTimeswe 看到零相位、而不仅仅是文件示例的一次:类型2。 我们需要测量哪一个是增益裕度?
如果结果良好、您能否进行评论? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我有一个问题、当我们测量波特图并在零点上看到增益时、我们是否应该测量相位裕度的第1点或第2点?
例如、我们在 CFF=680pF 的情况下测试了 TPS54917、并查看第1个 FC-=28K 和第2个 FC-=45K (文件:VIM-4YE-220P)。 我们需要哪一个?
SomeTimeswe 看到零相位、而不仅仅是文件示例的一次:类型2。 我们需要测量哪一个是增益裕度?
如果结果良好、您能否进行评论? 谢谢你。
您好、Allan、
在这种特殊情况下、这些测量似乎会对测量产生随机噪声影响。
波特图结果的精度取决于测量设置和频率分析仪设置。 这两篇博客文章展示了它如何影响波特图测量
我建议通过验证设置重新进行测量、并检查结果。 如果您仍然获得相同的曲线、请分享原理图、应用布局以及测量设置。
在单独的注释中、如果您的系统稳定性足够好、我建议您同时查看系统中最坏情况下的负载瞬态响应。 如果这是可以接受的、并且仍在应用要求范围内、那么它应该是一个比相位裕度更强的决策点。
此致、
Sabrina