主题中讨论的其他器件: TPS22919
尊敬的所有人
我使用 TPS61085将电池电压(介于3、5和5V 之间)升高到12V。
稳压器工作正常、但禁用时、我可以看到输出电压等于输入电压。
我知道这是由于内部开关继续将输入传递到输出。
遗憾的是、在我的设计中、当稳压器被禁用时、这会导致电池的功耗为22mA。
我知道我必须添加一个晶体管作为开关来断开负载。
问题:
1) 1)是否最好断开负载或输入? 换言之、我应该遵循数据表第16页中提供的负载断开原理图、还是应该断开输入、以便确定 TPS61085没有出现输入电压、然后不消耗任何电压?
2) 2)在数据表第16页中,原理图提到12V/300mA 输出,BC857C 的额定电流为100mA,该晶体管是否与300mA 输出电流匹配?
谢谢
Jerome