This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833362/lm5176-lm5176

器件型号:LM5176

您好!

我在该文件中包含了一个字文件、其中包含使用 LM5176的降压 Boos 设计的仿真结果。 当我仿真直流/直流转换器设计时、我看到在上电期间、当输入电压为17VDC、以降压模式运行时)。 输出高侧 MOSFET 导通之前需要大约3.6ms 的时间。 在此之前、输出 schottkey 二极管与高侧 MOSFET 并联、承载所有电流。 这是否是 IC 在上电时延迟3.6mS 才能切换的正常行为? 如果这是 IC 的正常行为、则必须相应地调整二极管的尺寸、并且需要相当大的二极管来处理电流。

谢谢、

Daniele

8014729776e2e.ti.com/.../Buck-Boost-Sim-Results.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    您观察到的是据称为 LM5176而设计的器件。  原因有两个。

    需要对 boot2进行充电。  由于您正在运行降压、因此 LDRV2不会切换到预充电 BOOT2。  有一个用于逐渐充电 boot2的内部电路。

    2.在启动期间,HDRV1保持低电平,以防输出预偏置时出现回流电流。

    通常不需要额外的电流、因为 MOSFEFs 的体二极管可以在该短时间内处理电流。  

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi