请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 您好!
我在该文件中包含了一个字文件、其中包含使用 LM5176的降压 Boos 设计的仿真结果。 当我仿真直流/直流转换器设计时、我看到在上电期间、当输入电压为17VDC、以降压模式运行时)。 输出高侧 MOSFET 导通之前需要大约3.6ms 的时间。 在此之前、输出 schottkey 二极管与高侧 MOSFET 并联、承载所有电流。 这是否是 IC 在上电时延迟3.6mS 才能切换的正常行为? 如果这是 IC 的正常行为、则必须相应地调整二极管的尺寸、并且需要相当大的二极管来处理电流。
谢谢、
Daniele